欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

带冷却孔中心销

  • 2022.02.23 15:57:13
  • 米思米
  • 892

 米思米“带冷却孔中心销”是用于让成型产品的凸台部分或树脂齿轮的轴承部分脱模的直推管结构中心销。

 当型芯上雕有深孔形状时,在顶出成型产品时,仅使用一般的顶出销可能会无法完成脱模。在这种情况下,必须使用直推管从正下方顶出整个成型产品。为了引导直推管执行动作,需要在其中心配置中心销。
 因此,直推管与中心销之间必须顺畅滑动。

 但是在注塑成型加工中,模具必须保持在一定的温度,所以模具组装时的室温与成型加工时的温度是有差异的,直推管和中心销会因此发生热膨胀或热收缩。滑动间隙会因该温差引起的热胀冷缩而发生变动,在某些情况下会产生强烈的摩擦热,引起烧结和擦伤,导致直推杆和中心销无法移动,存在顶出时发生断裂的风险。

 为消除上述因热胀冷缩引起的问题,防止因中心销本身受热而在成型产品表面产生缩痕和花纹,在中心销内部设置让冷却水或温控介质(液体或气体)循环的孔,从而诞生了米思米“带冷却孔中心销”系列产品。也可应用于通过插入热管代替冷却水进行强制冷却的方法。

 在中心销底部的冷却水孔周围安装一个O形圈,以防止水和其他制冷剂泄漏。
 中心销材质为SKD61,表面做氮化处理。表面硬度为900HV(相当于67HRC),基材为37~43HRC。因此,具有良好的滑动性和优异的耐磨性。由于不易进行氮化处理,所以冷却孔的内表面仍然保持基材。
 如果尖端有附加形状,同样也不会进行氮化处理,而是在标准库存品基础上根据订单要求精密切削加工而成。

 根据成型产品的形状和模具用途,可提供以下几种产品。
 (1)前端加工直中心销
 (2)一阶中心销
 (3)无锥度一阶中心销

 除上述特点外,带冷却孔的中心销还具备缩短成型周期,尤其是缩短冷却时间的效果。具有通过改善冷却效果来缩短凸台厚肉部分冷却时间的效果。请务必尝试使用。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities